This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:静态电流 BQ24230

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858991/bq24230-quiescent-current-bq24230

器件型号:BQ24230

您好!

我们使用充电器 BQ24230。 我们必须降低整个系统的静态电流、以达到可接受的器件存储时间。

在以下条件下、我们测量充电 IC 的静态电流约为13uA:

-中的未通电(引脚13)

-连接到4V2的负载处于深度睡眠状态(1.7uA)

-根据所附图片电路

如果我们将引脚 EN1连接到 GND 而不是4V2、则我们测量来自 BQ24230电流的静态电流、该静态电流约为2.3uA (负载处于深度睡眠模式时为4uA)

问题:还有其他降低静态电流的可能性吗? 我们必须改变什么才能改进它?

谢谢、致以诚挚的问候

Damian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    当 EN1为高电平时、如果您需要 USB500模式、您可以采取一种措施来降低电流、即在 EN1和 OUT 之间放置一个上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    想知道这是否有助于解决您的问题。