请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24773 主题中讨论的其他器件:TPS61088、
您好、TI、
我们遇到了一个问题、即连续负载下的充电电压是多少
1.5V/5A 输入适配器
我们使用容量为5000mAh 的1S 锂聚合物电池组(根据制造商、充电电压为4.2V、输出电压为3.7V)
3.持续输出负载为5V/4A (充电器和负载之间的升压转换器 TPS61088)
在上述状态下,我的电池充电时间是多少?
什么是充电电压...?
什么是充电电流?
3.系统输出电压.
4.系统输出电流。
查找系统方框图的附件
谢谢、此致、
Rahul Surawase