This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:持续负载开启时的 BQ24773电池充电电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088, BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834948/bq24773-bq24773-battery-charging-voltage-at-continuous-load-on

器件型号:BQ24773
主题中讨论的其他器件:TPS61088

您好、TI、  

        我们遇到了一个问题、即连续负载下的充电电压是多少  


1.5V/5A 输入适配器
我们使用容量为5000mAh 的1S 锂聚合物电池组(根据制造商、充电电压为4.2V、输出电压为3.7V)
3.持续输出负载为5V/4A (充电器和负载之间的升压转换器 TPS61088)

在上述状态下,我的电池充电时间是多少?

什么是充电电压...?
什么是充电电流?
3.系统输出电压.
4.系统输出电流。

查找系统方框图的附件  

谢谢、此致、
Rahul Surawase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rahul、

    对于充电电压、应根据您的最大4.2V 电池规格将其设置为4.2V。  

    您已在方框图中自行列出了所有系统参数。 假设升压转换器可以处理该数量的功率、则系统负载为5V、4A。  

    充电电流由您设置、但由于您的系统负载为20W、输入功率能力仅为25W、当您考虑 BQ24773和 TPS61088的效率时、可能只剩下大约4W 的充电时间(假设损失为1W、 这是保守数字)。  

    估算完整个系统的效率后、您可以估算可用于充电的输入电流/功率、然后从此处估算充电电流。 使用充电电流、您可以将充电时间大约为5000mAh x 1.3倍/充电电流。

    此致、

    Joel H