大家好、
我们将 UDIM 用于调光功能。 当释放 UDIM (由 MCU 控制的 MOSFET (BSS138)拉低)时、第一个脉冲期间顶部 MOSFET 的导通时间似乎因 TPS92641而异。 查看 PIN2 (RON)时、电压开始上升、此时顶部 MOSFET 在某些部件上打开、而在其他部件上、顶部 MOSFET 的打开与 PIN2上电压上升之间存在300ns 的间隙。 因此、某些器件的导通时间延长了300ns、从而导致电感器中的峰值电流高得多。 这仅发生在第一个导通脉冲、从 PIN2上上升的电压上的第二个脉冲开始、并且顶部 MOSFET 的导通同步。
我们在"通用" LED 驱动器(200mA 至2A)中使用控制器、调光导通时间低至10us (fsw=450kHz、L=47uH、Vin=20V、VLED=6V)。 由于具有较短的调光导通时间(10us)和较低的 LED 电流(ILav=200mA)、该第一个随机导通脉冲对 LED 平均电流的影响很大(板间差异高达30%至40%)。
问题:是否有办法更好地控制第一个脉冲的长度。
BR Eric