This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:释放 UDIM 后的第一个脉冲的吨

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858395/tps92641-ton-of-the-first-pulse-after-releasing-udim

器件型号:TPS92641

大家好、

我们将 UDIM 用于调光功能。 当释放 UDIM (由 MCU 控制的 MOSFET (BSS138)拉低)时、第一个脉冲期间顶部 MOSFET 的导通时间似乎因 TPS92641而异。 查看 PIN2 (RON)时、电压开始上升、此时顶部 MOSFET 在某些部件上打开、而在其他部件上、顶部 MOSFET 的打开与 PIN2上电压上升之间存在300ns 的间隙。 因此、某些器件的导通时间延长了300ns、从而导致电感器中的峰值电流高得多。 这仅发生在第一个导通脉冲、从 PIN2上上升的电压上的第二个脉冲开始、并且顶部 MOSFET 的导通同步。

我们在"通用" LED 驱动器(200mA 至2A)中使用控制器、调光导通时间低至10us (fsw=450kHz、L=47uH、Vin=20V、VLED=6V)。 由于具有较短的调光导通时间(10us)和较低的 LED 电流(ILav=200mA)、该第一个随机导通脉冲对 LED 平均电流的影响很大(板间差异高达30%至40%)。

问题:是否有办法更好地控制第一个脉冲的长度。

BR Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    是否可以获得一些有关操作的示波器图片?  您的开关频率是多少?  如果您需要窄脉冲分流器的精确电流、则更好的方法是进行 FET 调光。  脉冲之间的关断时间有多长、和/或 PWM 频率是多少?  什么是 Vin、Vout 和 ILED?  您的电流纹波是多少?

    每次施加 PWM 脉冲时、一个电路板的行为是否不同?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、