主题中讨论的其他器件:TPS2121
尊敬的 TI 团队。
您是否想为我提供有关 TPS2121的建议?
当切换电压时、它会像图中所示那样出现压降。
不会在无负载时发生
Vin1和 Vin2为8V。
引脚排列如图所示。
Hideyuki Tobata
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队。
您是否想为我提供有关 TPS2121的建议?
当切换电压时、它会像图中所示那样出现压降。
不会在无负载时发生
Vin1和 Vin2为8V。
引脚排列如图所示。
Hideyuki Tobata
Hideyuki Tobata、您好!
遗憾的是、您似乎已将 ST 引脚接地。 您可以移动跳线 JP2在引脚1和2之间跳转吗? 这将有助于我们确定何时发生通道开关。
我们还注意到电子负载的许多瞬态问题以及它们在恒定电流模式下的响应方式。 您是否可以使用等效电阻?
为了进一步消除变量、您是否也可以在5V 下运行 IN1和 IN2? 这将确保您使用的电阻分压器网络针对电源电压进行了正确配置?
最后、在第二个示波器屏幕截图中、您会指出 VIN2已关闭、但 CP2此时会上升到高电压。 我看不到当 IN2被移除时、CP2如何从低电压上升到高电压。
您能否使用更改重新运行这些测试并返回给我们?