This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121EVM-023:TPS2121的电源中断

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833221/tps2121evm-023-power-interruption-of-tps2121

器件型号:TPS2121EVM-023
主题中讨论的其他器件:TPS2121

尊敬的 TI 团队。

您是否想为我提供有关 TPS2121的建议?

当切换电压时、它会像图中所示那样出现压降。

不会在无负载时发生

Vin1和 Vin2为8V。

引脚排列如图所示。

Hideyuki Tobata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki Tobata、您好!

    根据您的测试方法、我假设您在 XREF 模式下运行此器件。  

    我还看到您的问题在1A 的情况中被夸大了。 我对此有几个问题。

    1.您能告诉我您的正在供电的负载吗?

    2.使用相同的负载条件时、您能否在一张图上探测 PR1、CP2、VOUT 和 ST、同时进行开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas Dmello

    感谢您的回复。

    我想问您的问题。

    我使用了像图片一样的电子负载。

    这是波形  

    Vin1、Vin2和引脚排列与上次相同。

    负载为1A。

    Hideyuki Tobata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki Tobata、您好!

    遗憾的是、您似乎已将 ST 引脚接地。 您可以移动跳线 JP2在引脚1和2之间跳转吗? 这将有助于我们确定何时发生通道开关。

    我们还注意到电子负载的许多瞬态问题以及它们在恒定电流模式下的响应方式。 您是否可以使用等效电阻?

    为了进一步消除变量、您是否也可以在5V 下运行 IN1和 IN2? 这将确保您使用的电阻分压器网络针对电源电压进行了正确配置?

    最后、在第二个示波器屏幕截图中、您会指出 VIN2已关闭、但 CP2此时会上升到高电压。 我看不到当 IN2被移除时、CP2如何从低电压上升到高电压。

    您能否使用更改重新运行这些测试并返回给我们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas Dmello

    感谢你的建议

    很抱歉、ST 引脚出错。

    我会根据您的建议重新注册测试板。 Vin1和 Vin2为5V。

    我在图片中使用了1A 负载的等效电阻。

    我 再次使用示波器检查了波形。

    我想它在工作

    感谢你的帮助

    Hideyuki Tobata