This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:PWM 输出缺失

Guru**** 2812235 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831398/uc2843-pwm-output-missing

器件型号:UC2843

大家好、团队成员

客户正在其产品中使用 UC2843。 有时、器件将在开路负载模式下工作。 电流仅为10mA。 在此模式下、器件 PWM 占空比脉宽输出 将低于 UC2843的最小值。 器件有时不会输出 PWM。 但输出电压是稳定的。 请参阅以下范围。 因此、他们想知道是否以这种方式使用、是否存在任何风险? 如果有风险、风险是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao Zhu、

    PWM 占空比取决于 Isense 引脚电压和 COMP 引脚电压、并且没有 CS 消隐时间特性(最小占空比)。  

    首先、请附加  VCOMP 和 Isense Voltage 的波形。   并尝试比较 具有 PWM 输出的周期与具有占空比损耗的周期之间的差异。

    如果 输出电压稳定、则 COMP 电压也应为稳定电压。 当 Isense 电压正数超过 PWM 比较器的反相输入(与 COMP 电压成正比)时、PWM 将终止。

    此致、

    Teng





     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao Zhu、

    正如我们在电子邮件中讨论的那样。  

    空载时、COMP 引脚可能被拉至接地 、然后它将命令零占空比(无脉冲)。

    允许零占空比(脉冲跳跃)可确保输出电压始终处于受控状态 、并且 不会上升到高于设定点。

    因此、该部件正常工作

    此致、

    Teng