Other Parts Discussed in Thread: UC2843
大家好、团队成员
客户正在其产品中使用 UC2843。 有时、器件将在开路负载模式下工作。 电流仅为10mA。 在此模式下、器件 PWM 占空比脉宽输出 将低于 UC2843的最小值。 器件有时不会输出 PWM。 但输出电压是稳定的。 请参阅以下范围。 因此、他们想知道是否以这种方式使用、是否存在任何风险? 如果有风险、风险是什么? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Xiao Zhu、
PWM 占空比取决于 Isense 引脚电压和 COMP 引脚电压、并且没有 CS 消隐时间特性(最小占空比)。
首先、请附加 VCOMP 和 Isense Voltage 的波形。 并尝试比较 具有 PWM 输出的周期与具有占空比损耗的周期之间的差异。
如果 输出电压稳定、则 COMP 电压也应为稳定电压。 当 Isense 电压正数超过 PWM 比较器的反相输入(与 COMP 电压成正比)时、PWM 将终止。
此致、
Teng