This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:输出电压不正确

Guru**** 2533550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859279/lmr33620-the-voltage-out-is-not-correct

器件型号:LMR33620

你(们)好  

下面是我们的原理图、它是针对5V 输出设计的、但我们只能看到3.1V。 任何建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查反馈电阻器是否正确焊接。

    您能否探测 SW 波形?  

    R8是0.01 Ω 电阻器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1) 反馈电阻 器 R10-->100K 1%、R14 --> 24.9K 1%正确

    2) 软件硬件表如下所示

    3)  R8是0.01 Ω 电阻器、对吧? 是-->现在未安装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SW 波形异常。 高电压应为12V、现在为3.6V、表明 Vin 仅为3.6V。 现在是什么 Vin?

    频率为10MHz、电感器是否短路?

    占空比为60%,Vo 应为3.6*0.6。 但您之前说过 Vo 为3.1V。 SW 波形测量是否正确? 您能否同时测量 Vin、Vo?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将结果发送至 neal-zhang@ti.com