This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:VCC 无法通电

Guru**** 2399005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858594/lm5143-q1-vcc-can-not-power-on

器件型号:LM5143-Q1

你(们)好  

电源轨随机故障_无输出, 故障率:4/100

以下波形正常且失败、在什么情况下会导致输出 VCC?

[正常波形]

[故障波形]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何确保不超过器件的绝对最大输入电压?

    您可以共享原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    IC 引脚的输入电压直接来自12V 汽车电池、电池侧具有 UVP (6V)、OVP (28V)功能。

    波形上的 VIN 大约为12V、不超过绝对最大输入电压。

    抱歉、我们无法发布原理图。

    我有如下问题
    什么情况会导致 VCC 无输出?
    2.为什么我只提供 VIN=12V (EN=0V) VCC 可以上升到1.18V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12V 电池可能具有瞬态、必须处理这些瞬态以确保不超过器件 absmax。

    连接到直流/直流转换器的长导线会导致电感振铃、从而导致超出器件 absmax。

    我认为、违反 ABSMAX 是 VCC 不是正常值的第一个原因。

    您是否能够使用 VIN 和 VCC 的波形捕获故障?

    请通过我的个人电子邮件 m-beck1@ti.com 将原理图和布局发送给我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    为什么您会遇到12V 瞬变问题? 我们使用电源来测试/调试此问题。 不是电池。 您可以从波形中看到最大输入电压~13V。

    之前已连接 VIN 和 VCC 的故障波形。 那么、我们想知道 Vin 和 EN 准备就绪时 VCC 为何无法通电? 换句话说、什么情况会导致 VCC 无法通电?

    由于与客户签订了 NDA、我们无法为您提供原理图和布局。 您可以咨询 TI TW FAE Allen (allen_lee@ti.com)。 谢谢!

    此致、

    Hsing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参阅附件。 我们列出了3个问题、并随附了用于检查的波形。  

    此致、

    Hsing

    e2e.ti.com/.../V3NP-LM5143-power-up-issues-_5F00_VCC-abnormal.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解通过公共论坛共享信息的问题。

    您可以发送电子邮件给我:m-beck1@ti.com