你(们)好
为了通过家用电器领域的安全测试、我们为客户实施了许多方案。 现在、我们需要为客户提供由看门狗芯片组成的解决方案、该解决方案需要看门狗功能以及过压和欠压检测。
过压阈值为3.6V。
欠压阈值为2.9V。
您能否为我提供看门狗计时器或解决方案的建议?
谢谢
此致、
黄威斯利
电子邮件: wesley-huang@ti.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
为了通过家用电器领域的安全测试、我们为客户实施了许多方案。 现在、我们需要为客户提供由看门狗芯片组成的解决方案、该解决方案需要看门狗功能以及过压和欠压检测。
过压阈值为3.6V。
欠压阈值为2.9V。
您能否为我提供看门狗计时器或解决方案的建议?
谢谢
此致、
黄威斯利
电子邮件: wesley-huang@ti.com
您好、Wesley、
可调节 TPS3850没有过压保护。
R1和 R2值仅针对欠压进行设置。
如果您打开了较大的器件多通道器件、则可以将 TPS386000设置为欠压和过压。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps386000.pdf
或将 TPS3700用于 UV + OV、将 TPS3430/1用于看门狗。
无论如何、这将是一个双器件解决方案。
如果您要在哪个器件上使用、我可以帮助您确定电阻器值。
看门狗需要多少功能?