This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 看门狗定时器建议

Guru**** 2930980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3700, TPS3431, TPS3430, TMS320F28062, TPS3850, TPS386000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857744/watching-dog-timer-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS3700TPS3431TPS3430TMS320F28062TPS3850TPS386000

你(们)好

为了通过家用电器领域的安全测试、我们为客户实施了许多方案。 现在、我们需要为客户提供由看门狗芯片组成的解决方案、该解决方案需要看门狗功能以及过压和欠压检测。

过压阈值为3.6V。

欠压阈值为2.9V。

您能否为我提供看门狗计时器或解决方案的建议?

谢谢

此致、

黄威斯利

电子邮件: wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    如果此 E2E 主题涉及客户详细信息、请向我发送电子邮件。

    您需要单个器件解决方案还是多个器件的组合能够发挥作用?

    对于单器件解决方案、我们最接近的是 TPS3850H33DRCR。

    此器件的 OV = 3.531V、UV = 3.069V。

    对于多器件解决方案、

    适用于 OV + UV 的 TPS3700

    以及用于看门狗的 TPS3430或 TPS3431。

    它们在看门狗上需要多少功能? 它们是否需要窗口看门狗?

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marcoo

    感谢您的推荐、这有助于我解决问题。

    如果我想使用 TPS3850的可调视图 来监控 TMS320F28062的 VCC、我还需要您推荐 R1和 R2值 、阈值如下所示:

    过压阈值为3.6V。

    欠压阈值为2.9V。

    此致、

    黄威斯利

    电子邮件: wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    可调节 TPS3850没有过压保护。

    R1和 R2值仅针对欠压进行设置。

    如果您打开了较大的器件多通道器件、则可以将 TPS386000设置为欠压和过压。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps386000.pdf

    或将 TPS3700用于 UV + OV、将 TPS3430/1用于看门狗。

    无论如何、这将是一个双器件解决方案。

    如果您要在哪个器件上使用、我可以帮助您确定电阻器值。

    看门狗需要多少功能?