Other Parts Discussed in Thread: TLC5925
TLC5925 上电时、输出锁存器处于什么状态? 我希望避免使用 uC 控制!OE 引脚、而是将其接地、但我不希望器件最初上电时输出意外导通。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Greyldc、
您可以参考以下主题。
谢谢 Charles、
好极了。 我不打算进入特殊模式来更新基准电流、因此这很好。
不过,这似乎没有回答我的问题。 为了更清晰起见、我将重新编写它:
16位输出锁存寄存器在加电时处于什么状态?
如果器件在将\OE 接地的情况下通电、是否会有任何输出打开?
为什么数据表中没有给出这样的信息:(a)告诉我上电时输出锁存器将被清除、或(b)警告我器件上电时、它将处于未知状态?
您好、Greyldc、
Q1: 加电时、16位输出锁存寄存器处于什么状态? 如果器件在将\OE 接地的情况下通电、是否会有任何输出打开?
遗憾的是 、我现在手中没有该器件。 但是、类似器件 在上电后会出现立即随机照明的问题。 因此、如果您希望我对其进行测试并确认结果、请允许我有更多时间购买芯片并对其进行测试。
Q2:数据表为什么没有给出这样的信息:(a)告诉我在上电时输出锁存将被清除、或(b)警告我器件上电时、它将处于未知状态?
通常情况下、客户应使用 Oe/引脚 来避免这些问题。 我需要在您的应用中测试并确认结果。 如果紧急、您可以自行测试、因为它很简单。 由于购买过程的原因、我需要一些时间才能购买芯片。
您好、Greyldc、
现在可提供测试结果。 我希望他们仍然对您有所帮助。
以下是 TLC5925上电阶段的波形。 在实验中、OE/接地。 如图1和图2所示、Oe/引脚在上电后始终处于低电平、这是您的应用中的情况。 在图1中、LE 始终为低电平、加电后每个通道没有电流。 因此、LED 不会亮起。 在图2中、LE 引脚用于依次向器件写入0xFFFF 和0x0000。 如图2所示、在 LE 信号 开始 切换并将新通道数据写入器件之前、将一直显示通道电流。 图3是图2的缩放区域。
因此 、在您根据 实验结果使用 LE 信号将新通道数据写入器件之前、每个通道在上电后都不会有电流(LED 不会亮起)。
如有任何问题,请告诉我。
图1.
图2.
图3.
非常感谢 Charles 对这个问题的研究。 这对我来说仍然很重要。 ~确定、您能否尝试以下操作(所有操作都将 n ü r OE 引脚接地)?
1.显示器件通电时的输出电流波形(您已执行此操作)
然后
2.将0xFFFF 移入器件
3.对 LE 引脚进行脉冲(所有输出现在打开)
4.切断设备电源
5.等待30秒
6.为设备加电(我假设设备在加电后不会显示输出电流)
7.对 LE 引脚进行脉冲(非常想知道在这之后 I_OUT 在这里显示的内容,以便知道寄存器是否被 POR 真正设置为0x0000)
看起来您已经向我展示了1-3、您能否继续为我探索4-7?