This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5925:TLC5925是否具有适当的上电复位功能?

Guru**** 2390785 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830839/tlc5925-does-the-tlc5925-have-proper-power-on-reset

器件型号:TLC5925

 TLC5925 上电时、输出锁存器处于什么状态? 我希望避免使用 uC 控制!OE 引脚、而是将其接地、但我不希望器件最初上电时输出意外导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Greyldc、

        很抱歉耽误你的时间。 您的线程昨天无法打开。 我们已指派合适的工程师来查看此内容 、并将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greytlc、

        建议使用 OE 引脚、以避免在加电后立即随机点亮 LED。 您可以在将器件直接接地之前测试器件以确认结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我无法测试器件、因为我没有测试器件、您能为我测试吗?

    除非我错过了它、否则数据表似乎没有提及器件首次上电时输出锁存电阻器的状态。 您能告诉我它需要什么状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greyldc、

       您可以参考以下主题。

       https://e2e.ti.com/support/archive/internal/int-led_driver/f/194/t/529263?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLC5925。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您的链接将引导我进入显示的页面

    访问被拒绝(注意:显示此消息的常见原因是线程已删除)

    您无权查看/下载此项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greyldc、

        抱歉。 该线程如下所示。

       问:我的客户计划通过  仅将 CLK、SDI 和 LE 信号连接到主机 MUC 来使用 TLC5925。  \OE 将通过硬接线连接至 GND。  在 将\OE 硬接至 GND 的情况下使用 TLC5925时、是否需要考虑任何事项? 当\OE 接地时、加电后和加电期间输出引脚的状态是什么?

       回复:  

       尊敬的 Tuomas:  

        如果\OE 接地、TLC5925将无法进入特殊模式以更新基准电流。 如果 LED 电流预计不会改变、这不会成为问题。

      

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Charles、

    好极了。 我不打算进入特殊模式来更新基准电流、因此这很好。

    不过,这似乎没有回答我的问题。 为了更清晰起见、我将重新编写它:

     16位输出锁存寄存器在加电时处于什么状态?

    如果器件在将\OE 接地的情况下通电、是否会有任何输出打开?

    为什么数据表中没有给出这样的信息:(a)告诉我上电时输出锁存器将被清除、或(b)警告我器件上电时、它将处于未知状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greyldc、

       Q1: 加电时、16位输出锁存寄存器处于什么状态? 如果器件在将\OE 接地的情况下通电、是否会有任何输出打开?

       遗憾的是 、我现在手中没有该器件。 但是、类似器件 在上电后会出现立即随机照明的问题。  因此、如果您希望我对其进行测试并确认结果、请允许我有更多时间购买芯片并对其进行测试。

       Q2:数据表为什么没有给出这样的信息:(a)告诉我在上电时输出锁存将被清除、或(b)警告我器件上电时、它将处于未知状态?

       通常情况下、客户应使用 Oe/引脚 来避免这些问题。 我需要在您的应用中测试并确认结果。 如果紧急、您可以自行测试、因为它很简单。  由于购买过程的原因、我需要一些时间才能购买芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 非常感谢您帮助我找到我的问题 Charles 的答案。 如果您能通过物理方式进行测试来解决我的问题、我将不胜感激。

    或者、您是否有其他人可能知道该器件更熟悉、或者已经有人能够回答问题、而无需实际执行购买和测试程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greyldc、

       我已经申请了该器件、我将为您进行测试。  要获得结果、需要大约两三天的时间。 由于它是一个旧器件、我们需要对其进行测试并确认结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greyldc、

        现在可提供测试结果。 我希望他们仍然对您有所帮助。

         以下是 TLC5925上电阶段的波形。 在实验中、OE/接地。 如图1和图2所示、Oe/引脚在上电后始终处于低电平、这是您的应用中的情况。   在图1中、LE 始终为低电平、加电后每个通道没有电流。 因此、LED 不会亮起。 在图2中、LE 引脚用于依次向器件写入0xFFFF 和0x0000。 如图2所示、在 LE 信号 开始 切换并将新通道数据写入器件之前、将一直显示通道电流。 图3是图2的缩放区域。

       因此 、在您根据 实验结果使用 LE 信号将新通道数据写入器件之前、每个通道在上电后都不会有电流(LED 不会亮起)。

       如有任何问题,请告诉我。

    图1.

    图2.

    图3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Charles 对这个问题的研究。 这对我来说仍然很重要。 ~确定、您能否尝试以下操作(所有操作都将 n ü r OE 引脚接地)?

    1.显示器件通电时的输出电流波形(您已执行此操作)

    然后

    2.将0xFFFF 移入器件

    3.对 LE 引脚进行脉冲(所有输出现在打开)

    4.切断设备电源

    5.等待30秒

    6.为设备加电(我假设设备在加电后不会显示输出电流)

    7.对 LE 引脚进行脉冲(非常想知道在这之后 I_OUT 在这里显示的内容,以便知道寄存器是否被 POR 真正设置为0x0000)

    看起来您已经向我展示了1-3、您能否继续为我探索4-7?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greyldc、

        我将根据您的要求为您进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greyldc、

        以下是器件的波形、这些波形根据您的要求进行测试。 图2和图3是 图1的缩放区域。

        如有任何问题、请告诉我。

    图1.

    图2.

    图3.

        

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greyldc、

         您还有其他问题吗? 我想确认您是否已解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greyldc、

       由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。