请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV758P 您好!
TLV758P 现在用于输入电压:3.3V、输出电压:1.2V、但当输入电压具有电压纹波时、输出电压将漂移至1.9V、测量输入电压纹波约为70mV、我的问题是:
1. TLV758P 的输入电压纹波容差是多少? 我在数据表中找不到它。
2. Vin 纹波为何会导致 Vout 漂移? 有什么可能的原因?
谢谢
最好的平地机
刘梅森