This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:tlv758p Vout 漂移问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV758P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832061/tlv758p-tlv758p-vout-drift-issue

器件型号:TLV758P

您好!

TLV758P 现在用于输入电压:3.3V、输出电压:1.2V、但当输入电压具有电压纹波时、输出电压将漂移至1.9V、测量输入电压纹波约为70mV、我的问题是:

1. TLV758P 的输入电压纹波容差是多少? 我在数据表中找不到它。

2. Vin 纹波为何会导致 Vout 漂移? 有什么可能的原因?

谢谢

最好的平地机

刘梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    1. TLV758P 的输入电压纹波容差是多少? 我在数据表中找不到它。

    我们通常没有针对 LDO 的纹波容差加速。 但是、您可以使用 PSRR 曲线、使用输入和纹波频率的纹波幅度来估算输出端的电压纹波。  

    2. Vin 纹波为何会导致 Vout 漂移? 有什么可能的原因?

    为了确定移位的可能原因、您是否提供了一个干净的测量值来显示 Vin、Vout 和 FB 引脚的电压?

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、  

    由于这是一个星期,没有答复,我们认为这一问题已经得到解决。  如果情况并非如此,请随时答复。

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    很抱歉、回复太晚了、问题已经解决、非常感谢您的帮助。

    此致

    Mason