This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834494/lmg1205

器件型号:LMG1205

我们在84-50V 降压转换器中使用 LMG1205作为 GaN HEMT 驱动器、但在原型测试中会出现一些异常现象、如下图所示: LMG1205的 HI/LI 输入正常(如第一个图所示)、LO 正常,Ω、但 HO 输出异常。

您?知道 LMG1205的 HO 输出异常的潜在原因吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您通过 e2e 了解 LMG1205的相关信息、很遗憾听到您遇到的有关 HO 的问题。

    您能否分享与您展示 LI 和 HI 波形类似的 LO 和 HO 波形?

    您是否在高侧使用不同于低侧的 GaN FET?

    您能否确认 VDD 上的电压为5V 标称值? 是否将另一个100nF VDD 电容尽可能靠近器件放置?

    什么 Fsw? 这适用于什么应用或 EE?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  可能是由于网络原因、Holo 波形未成功上传。 下面 显示了 HO-LO 波形。

    高侧开关是 EPC2033、低侧 EPC2034。 VDD 上的电压为4.7V。  

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、感谢您的更新、

    HO 输出似乎卡在2.2V。 您以前是否见过 HO 正常开关? 第一次看到 HO 异常时、工作条件是什么?

    您在 LO/HO 波形中使用的占空比是否与在 LI/HI 波形中使用的占空比不同?

    HO 是否曾从2.2V 更改电压? HB-HS 电压是多少?

    您确定在此期间开关 HI 吗?

    如果是、则高侧输出可能会损坏。 高侧 FET 是否正常运行?

    您使用的是什么死区时间?

    在 LI 波形中、与 HI 下降时间相比、下降时间似乎很慢、这是有意这样做的吗?

    谢谢、