请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3808 我计划使用 阈值为3.07的 TPS3808G33固定版本。
此组件的标称电源为3.3V,但在我的情况下,我将为其提供1.8V 电压(从数据表中可以接受>1.7V),但仍感应到3.3V 线路。 RST 输出将上拉至1.8V。
但是、如果我为其提供较低的 VDD (1.8V)、我不确定组件是否仍能保持出厂编程阈值(3.07V)
谢谢 Onur。