This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:固定版本 Vsense 阈值、用于较低标称 VDD

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859423/tps3808-fixed-versions-vsense-threshold-for-lower-nominalvdd

器件型号:TPS3808

我计划使用 阈值为3.07的 TPS3808G33固定版本。

此组件的标称电源为3.3V,但在我的情况下,我将为其提供1.8V 电压(从数据表中可以接受>1.7V),但仍感应到3.3V 线路。 RST 输出将上拉至1.8V。

但是、如果我为其提供较低的 VDD (1.8V)、我不确定组件是否仍能保持出厂编程阈值(3.07V)

谢谢 Onur。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    监控具有1.8V 输入的3.3V 电压轨时、您应该不会遇到任何问题、因为该器件旨在提供不同的感应电压。 该阈值仍应按预期工作。

    谢谢、
    Abhinav。