This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:LLC 宽范围电压输出解决方案

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859018/ucc256404-llc-wide-range-voltage-output-solution

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:UCC256403

尊敬的专家:

我的客户正在考虑将 L6599更改为 UCC25640x、我们是否有 基于  UCC25640x 的更好解决方案 来提高 宽电压输出运行性能?  在 CC 输出期间、VOUT 可从70V 降至35V、Iout 约为10A。  非常感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    感谢您关注 UCC25640x 系列 LLC 控制器。

    我现正研究你的问题,并希望在今天稍后的时间能得到回应。  同时、您能否为 LLC 转换器提供完整的输入电压范围?

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

     

    这里的 LLC 专家建议 UCC256403控制器是 L6599的最佳替代器件。 UCC256403具有自适应死区时间、允许控制器在负载和输出电压的宽变化范围内保持 ZVS、从而更大限度地减小循环电流。

     

    另一方面、L6599具有内部固定的死区时间、在某些负载/输出电压条件下可能会丢失 ZVS、或者在另一种条件下具有过多的死区时间和循环电流。 这两种情况都会导致更高的损耗。

     

    UCC256403用于输出电压范围为27V 至60V 的客户设计。 由于这种宽范围,辅助偏置绕组需要通过小型 LDO 调节或钳制高端,以保持在控制器的最大 VCC 规格范围内。

     

    此致、
    Ulrich