请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256404 主题中讨论的其他器件:UCC256403
尊敬的专家:
我的客户正在考虑将 L6599更改为 UCC25640x、我们是否有 基于 UCC25640x 的更好解决方案 来提高 宽电压输出运行性能? 在 CC 输出期间、VOUT 可从70V 降至35V、Iout 约为10A。 非常感谢您的建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Minqi、
这里的 LLC 专家建议 UCC256403控制器是 L6599的最佳替代器件。 UCC256403具有自适应死区时间、允许控制器在负载和输出电压的宽变化范围内保持 ZVS、从而更大限度地减小循环电流。
另一方面、L6599具有内部固定的死区时间、在某些负载/输出电压条件下可能会丢失 ZVS、或者在另一种条件下具有过多的死区时间和循环电流。 这两种情况都会导致更高的损耗。
UCC256403用于输出电压范围为27V 至60V 的客户设计。 由于这种宽范围,辅助偏置绕组需要通过小型 LDO 调节或钳制高端,以保持在控制器的最大 VCC 规格范围内。
此致、
Ulrich