您好!
我正在尝试使用宏向导将未加密的 SPICE 模型导入到 TINA 中。
它给出了以下语法错误。 我尝试了混乱的这行代码、但没有成功。 我有最新版本的 TINA。
关于如何编辑该行的任何建议? 谢谢!
此致、
Ryan B.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试使用宏向导将未加密的 SPICE 模型导入到 TINA 中。
它给出了以下语法错误。 我尝试了混乱的这行代码、但没有成功。 我有最新版本的 TINA。
关于如何编辑该行的任何建议? 谢谢!
此致、
Ryan B.
您好、Ryan、
我在 Orcad 模型编辑器中打开模型。
您在"&"之后丢失了部分。
代码如下:
G_U2_ABMI1 U2_N00122 NR/SS 值{if (V (EN_POS)>0.5 &
+ V (EN_OK)>0.5、6.63U、0) }
我在 TPS7A3901_TOP_TRANS 子电路中找到了这一点。
该模型中有22个子电路导入到 PSpice 中、但这是唯一一个子电路、其中包含 G_U2_ABMIP1。
作为参考、这一行代码只是检查使能引脚电压是否可接受、然后施加几乎最大的软启动电流。
如果您需要进一步的帮助、请告诉我。
斯蒂芬