This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:模型在输入期间抛出错误

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832944/tps7a39-model-throws-error-during-import

器件型号:TPS7A39

您好!

我正在尝试使用宏向导将未加密的 SPICE 模型导入到 TINA 中。

它给出了以下语法错误。 我尝试了混乱的这行代码、但没有成功。 我有最新版本的 TINA。

关于如何编辑该行的任何建议? 谢谢!

此致、

Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    让我对它进行一个裂缝、看看我能得到什么。
    屏幕截图看起来您缺少代码的一部分。
    我将把它导入到 PSpice 中、看看我是否可以提供帮助。  我还安装了 TINA。

    我将在一个工作日内回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我在 Orcad 模型编辑器中打开模型。
    您在"&"之后丢失了部分。
    代码如下:

    G_U2_ABMI1        U2_N00122 NR/SS 值{if (V (EN_POS)>0.5 &
    + V (EN_OK)>0.5、6.63U、0)   }

    我在 TPS7A3901_TOP_TRANS 子电路中找到了这一点。
    该模型中有22个子电路导入到 PSpice 中、但这是唯一一个子电路、其中包含 G_U2_ABMIP1。

    作为参考、这一行代码只是检查使能引脚电压是否可接受、然后施加几乎最大的软启动电流。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您对此提供的快速帮助。 我查看了代码、该信息不会丢失。 这就是代码直接从 TI 获得的样子:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我看到问题是什么。
    TINA 不知道如何解释 NR/SS 语法。
    除号会引起混淆。

    当我将 NR/SS 重命名为仅 NR 时、语法错误位于具有相同问题的另一行代码上。

    最好选择浏览代码并将此节点重命名为不带除号的内容。

    或者、您也可以使用 Cadence PSpice 运行 PSpice 模型。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您在这方面提供的出色帮助。 就是这样。

    此致、
    Ryan B.