This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:HO 的波形不正常。

Guru**** 2526730 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834862/lmg1210-the-waveform-of-ho-is-not-normal

器件型号:LMG1210

我使用 TINA 来仿真基于变频器 LMG1210的模块、但结果并不理想。 下图是该点的电路和波形。 它表明上下两个方面都需要很长时间。 您能给我一些原因和可能的错误吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您深入了解 LMG1210 TINA。 很遗憾听到这个问题。

    让我尝试帮助检查一些电路详细信息、以使一切正常运行。

    在您发布的仿真屏幕截图中、自举电容设置为2uF。

    您能否尝试将其改回默认 TINA 原理图自举电容值100nF?

    这是否有助于关闭和开启边线? 如果您还有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、