This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:TLV62568 DBV 有关内部 FET 的 tr TF 和死区时间的问题

Guru**** 2507625 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858908/tlv62568-tlv62568-dbv-question-regarding-tr-tf-for-inside-fets-and-dead-time

器件型号:TLV62568

大家好、团队成员

您能否告诉我 TLV62568 DBV 封装、以了解基于以下规格的 HS 和 LS 的 TR 和 TF 的值以及它们的死区时间?

客户希望使用上述规格对热性能进行详细仿真  

输入电压5V

输出电压:3.3V

输出电流:0.6A

我℃的 calc 是由 IC 生成的19.97 μ C、但客户想知道这些信息。

可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    高侧和低侧 FET 的 TR 和 TF 是机密信息。 对于热仿真、客户可以使用 WEBench 来验证器件功率耗散及其 温升。

    此致、

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Excel-san。

    谢谢您的回复。

    TLV62568采用多种不同的封装、SOT23-6和 SOT563-6采用两种不同的封装尺寸。

    我们似乎无法选择哪种封装而不是 wench。

    您能否根据您团队的机密信息进行仿真(无需披露这些信息、但希望获得详细的热结果、因为我们无法选择封装类型、即使两种不同的封装不同、这意味着不同的热阻)

    您能考虑吗?

    我尝试使用 webench 进行热仿真、但我无法这么做。

    webench 似乎不支持 TLV62568热仿真。

    您能否检查它是否可用?

    以下链接是客户尝试用于 TLV62568的 ALREDAY 配置条件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    最好在内部对此进行讨论。  我将 通过电子邮件回复您的查询。

    此致、

    Excel