请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS560430 您好!
我们需要为 TPS560430 O/P 侧再增加一个可选滤波器。 请推荐可选的滤波器值。
现值为:15uH。
此致、
Nivetha A.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.