This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:可选滤波器值

Guru**** 2534600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834476/tps560430-optional-filter-value

器件型号:TPS560430

您好!

       我们需要为 TPS560430 O/P 侧再增加一个可选滤波器。 请推荐可选的滤波器值。

        现值为:15uH。

此致、

Nivetha A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    15uH 是近似值。 您可以选择可以获得的最接近的值。

    请按照等式8和9进行计算。 kind = 0.4。 Iout=0.6。 Vin、Vout 是您的设计规格。