This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:使用降压模式时、输入电压为48V、但输出不为12V

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828668/lm5170evm-bidir-when-use-buck-mode-input-voltage-is-48v-but-the-output-is-not-12v

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件: LM5170

最近我们测试了电路板(LM5170EVM-BIDIR)、现在我发现了有关测试步骤的问题、您能帮我检查根本原因吗? 非常感谢!

我的测试步骤如下所示:(例如:48V 至12V 降压模式)

1.    提供48V 电压

2.    使用 J17引脚5和6启用 EVM 并提供3.3V 电压

    3.方向使用 J28来实现

EN1    和 EN2使用 J29、J30和 J25

5.    使用 ISETA,并将 J17引脚11和12的电压设置为1.5V

然后    我观察到12 VDC 电压是24V (上下波动),而不是12V,所以我不知道结果是什么?

 细节连接图与图片类似。

项目很好、我会等待您的回复、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您的介绍、这对调试该问题有很大帮助。 我相信我们的同事昨天发布了同样的问题。

    不能同时使用 J36和外部 ISETA。 J36通过电压环路控制电路设置 ISETA 信号、您的外部1.5V 将其覆盖。  当您强制执行 ISETA 时、您会使 EVM 成为电流源、从而产生60A 输出电流。  但您没有将负载连接到12V 端口、这将提高输出电压和高 OVPB。   

    请移除 ISETA 上的1.5V 电源、然后您将看到12V 端口稳定在14.5V。   

    另请记住关闭 J3 (标为 SYNC_R)。  这会禁用启动时的故障检测、并允许您的设置中的电路运行。   

    有关详细信息、请阅读数据表和 EVM。


    此致、

    Youhao Xi、 应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao:

          今天、我尝试使用板载外部电压环路控制方法(J36)、输出电压为14.5。 问题已解决。 但是如果我尝试将负载添加到12V、移除 J36、则输出电压为24V (上下波动)、而不是12V、因此我不知道结果是什么? 在测试中、我使用的电阻约为9MΩ Ω。 我不知道如何选择负载电阻? 请给我一些建议吗? 我的细节连接线就像图片一样。

    我将等待您的回复、感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我担心缺少对使用该部件的一些基本理解。  当您移除电压环路控制时、会失去输出调节。  不确定为什么要这样运行电路?  如果您需要输出电压调节、则必须将电压环路放置到位。

    如果您只想使用 Lm5170来实现电流源、那么您的负载需要能够吸收转换器产生的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 很抱歉、我无法描述我们 的项目目标。 在我们的项目中、我们需要12V (降压模式)和48V (升压模式)的输出电压。 但在我们的电路板中、当我使用板载电压环路控制时、输出电压为14.5V。 如果我想 更改调节电平、应该更改电路板上的电阻器吗? 如果正确、应更改哪个电阻器? 我很抱歉再次给你带来麻烦。 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。  

    对于12V 输出电压、请将 R78从4.42k 更改为5.36k。

    对于48V 输出电压、请将 R77从2.10k 更改为2.15k。   

    您可以微调 R78和 R77以获得精确的电压。   

    希望这能有所帮助。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao:

           如果我想使用 Lm5170来重新调整输出电压、则输出电压是可调节的(在正常范围内)。 例如:当我使用降压模式时、需要输出电压为15V 或其他值(非稳压)。 我认为我不应该使用"模拟外部电压环路控制"(板载)。 对吗? 在技术文档中、我看到了有关"数字外部电压环路控制"的图片(下图)、我是否应该使用这种方法来实现?我如何连接组件? 非常感谢! 我将等待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想您重复了这篇文章。  我已经回答了您的新帖子、现在让我们关闭这个帖子。

    此致、

    Youhao