主题中讨论的其他器件: LM5170
最近我们测试了电路板(LM5170EVM-BIDIR)、现在我发现了有关测试步骤的问题、您能帮我检查根本原因吗? 非常感谢!
我的测试步骤如下所示:(例如:48V 至12V 降压模式)
1. 提供48V 电压
2. 使用 J17引脚5和6启用 EVM 并提供3.3V 电压
3.方向使用 J28来实现
EN1 和 EN2使用 J29、J30和 J25
5. 使用 ISETA,并将 J17引脚11和12的电压设置为1.5V
然后 我观察到12 VDC 电压是24V (上下波动),而不是12V,所以我不知道结果是什么?
项目很好、我会等待您的回复、非常感谢!