主题中讨论的其他器件: LMZ13608
它可能关注的对象、
请告诉我 LMZ35003的最新温度曲线。
根据数据表链接、以下文件是温度曲线。
[数据表]
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmz35003.pdf
[温度曲线链接]
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmz13608.pdf
在此温度曲线中、最高温度为240°C、但在数据表中为250°C
我认为温度曲线是错误的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
它可能关注的对象、
请告诉我 LMZ35003的最新温度曲线。
根据数据表链接、以下文件是温度曲线。
[数据表]
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmz35003.pdf
[温度曲线链接]
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmz13608.pdf
在此温度曲线中、最高温度为240°C、但在数据表中为250°C
我认为温度曲线是错误的。
大家好、大家好、
首先、LMZ35003采用 QFN 封装、而 LMZ13608采用引线式(NDY 封装)。 焊料回流焊曲线会有所不同。
LMZ35003最初的峰值回流焊外壳温度为240C、仅有一个回流焊。 1814生产日期代码之后的任何生产日期代码都将增加峰值回流温度、以提高可制造性、最大允许回流焊3次、峰值回流焊温度为250C。 这可以在 DigiKey 上提供的 PCN 详细信息中看到、 您将在该产品说明书修订版的器件系列中看到 LMZ35003。 此外、数据表上标(4)中也提到了这一点。
根据 详细介绍回流信息的 SNAA214应用手册、您在 LMZ13608数据表中看到的回流焊曲线示例对于 LMZ1XXX 和 LMZ2XXX NDW/NDY 封装的电源模块系列仍然有效。 除非另有说明、否则样本回流配置文件对于 LMZ1X 和 LMZ2X 系列仍然有效。
关于 LMZ35003的特定回流焊曲线、让我与 SMT 组装专家交谈、并在我获得有关 LMZ35003回流焊指南的更多信息/文档时与您联系。
此致、
Jimmy