This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ35003:LMZ35003温度曲线

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ35003, LMZ13608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833180/lmz35003-lmz35003-temp-profile

器件型号:LMZ35003
主题中讨论的其他器件: LMZ13608

它可能关注的对象、

请告诉我 LMZ35003的最新温度曲线。

根据数据表链接、以下文件是温度曲线。

[数据表]

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmz35003.pdf

[温度曲线链接]

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmz13608.pdf

在此温度曲线中、最高温度为240°C、但在数据表中为250°C

我认为温度曲线是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、大家好、

    首先、LMZ35003采用 QFN 封装、而 LMZ13608采用引线式(NDY 封装)。 焊料回流焊曲线会有所不同。

    LMZ35003最初的峰值回流焊外壳温度为240C、仅有一个回流焊。 1814生产日期代码之后的任何生产日期代码都将增加峰值回流温度、以提高可制造性、最大允许回流焊3次、峰值回流焊温度为250C。 这可以在 DigiKey 上提供的 PCN 详细信息中看到、 您将在该产品说明书修订版的器件系列中看到 LMZ35003。 此外、数据表上标(4)中也提到了这一点。

    根据 详细介绍回流信息的 SNAA214应用手册、您在 LMZ13608数据表中看到的回流焊曲线示例对于 LMZ1XXX 和 LMZ2XXX NDW/NDY 封装的电源模块系列仍然有效。 除非另有说明、否则样本回流配置文件对于 LMZ1X 和 LMZ2X 系列仍然有效。

    关于 LMZ35003的特定回流焊曲线、让我与 SMT 组装专家交谈、并在我获得有关 LMZ35003回流焊指南的更多信息/文档时与您联系。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy–San、

    感谢你的答复。

    我从你的答复中得到理解。

    何时发布 LMZ35003回流焊指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、请看圣

    我找到了通用回流焊曲线文档。 请参阅 链接的应用手册。 在这种情况下、根据 LMZ35003数据表规格、回流焊峰值温度 TP 将为250C。

    此致、

    Jimmy