This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:最大限度降低 bq76200的关断电流

Guru**** 2587155 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859210/bq76200-minimizing-shutdown-current-of-the-bq76200

器件型号:BQ76200

您好!

我希望应用手册 SLUA795得到澄清、从而更大限度地减小 BQ76200的关断电流。 在图3中、器件 D2、D3、D4、RGS_CHG2、 添加了 Q5以保护 Q1的栅极并消除流入器件 CHG 端子的泄漏电流。 图3中 Q5的用途是什么? 我看到栅源极电压只能在 D3上形成、因此我看不到该器件何时会导通或其用途是什么。 请提供任何帮助。

此致、

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    Q5用于以比 RGS_CHG1单独关闭功率 MOSFET Q1更快的速度关闭功率 MOSFET Q1。  当 CHG 变为低电平时、RGS_CHG2将下拉 Q5的栅极、使其导通。 RGS_CHG1与 Q5的导通电阻并联组合、Q1关断。 当 Q5关断时、RGS_CHG1提供了 Q1栅极的剩余放电。