This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:CEDV 电量监测计校准的环境温度设置

Guru**** 2815495 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859173/bq76940-ambient-temperature-setting-for-of-cedv-gas-gauge-calibration

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

我正在尝试 根据 CEDV 校准文档校准电量监测计以进行锂离子电池组的 SOC 估算、建议的温度范围如下:0至5摄氏度、25至30摄氏度、40至50摄氏度

我的 BMS 设置:AFE - BQ7694003 GG ASIC:BQ78350DBTR-R1

在我的应用中、电池的放电温度应在-20°C 至60°C 之间

1) 1)是否可以从-20°C 开始记录? 在该环境温度下、GG 能否正确映射。?

2) 2)需要记录多少个温度点? 它应该是一个还是多个? -->如果是这样的测试点,则该测试点应该是什么,该测试点是否位于电池组中最热的电池(热点)位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、

    在这种情况下、最好使用建议的温度来生成 CEDV 参数。 每个日志文件一个温度是 GPCCEDV 工具所期望的温度(总共6个日志文件3个温度和2个电流负载)。 这些建议的温度更有可能生成最佳参数。 您生成的 CEDV 参数将外推至较低和较高的温度、因此在-20°C 至60°C 的温度范围内进行监测仍然有效。

    在-20C 下使用日志文件的问题在于、极低的温度会将电池电压拉至极低的水平、并极大地降低容量。 此日志文件将是其他温度的数学预测器。 在应用中、您可能需要考虑限制极低温度下的放电、以便延长电池的使用寿命。 此温度可能会使有效容量降低50%或更多。  

    测试点应位于其中一个单元格上、每个日志文件应使用相同的测量点。

    此致、

    Matt