Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV
我正在尝试 根据 CEDV 校准文档校准电量监测计以进行锂离子电池组的 SOC 估算、建议的温度范围如下:0至5摄氏度、25至30摄氏度、40至50摄氏度
我的 BMS 设置:AFE - BQ7694003 GG ASIC:BQ78350DBTR-R1
在我的应用中、电池的放电温度应在-20°C 至60°C 之间
1) 1)是否可以从-20°C 开始记录? 在该环境温度下、GG 能否正确映射。?
2) 2)需要记录多少个温度点? 它应该是一个还是多个? -->如果是这样的测试点,则该测试点应该是什么,该测试点是否位于电池组中最热的电池(热点)位置?