This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:PMLK 使用问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859054/tps54160-pmlk-using-issue

器件型号:TPS54160

您好!

我在 PMLK 书中遇到了与 TS 相关的使用 TPS54160时的问题。

如数据表所示:  

RRT=8 Ω、可504kΩ FSW=250kHz、TS=1/FSW=4US。  

但在实验中、如图所示、我测试了 VSW、发现 TS=4.46us、FS=224kHz、这与 PMLK 书中不符。

我想这是由下面显示的两个计算引起的、但 ton min=130ns 无法获得224kHz 限制。

你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请遵循数据表。 您所说的参考中可能存在错误。

    以检查频率。 请以50%的占空比进行完整性检查:即在1A 负载下10V 至5V。