请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54160 您好!
我在 PMLK 书中遇到了与 TS 相关的使用 TPS54160时的问题。
如数据表所示:
RRT=8 Ω、可504kΩ FSW=250kHz、TS=1/FSW=4US。
但在实验中、如图所示、我测试了 VSW、发现 TS=4.46us、FS=224kHz、这与 PMLK 书中不符。
我想这是由下面显示的两个计算引起的、但 ton min=130ns 无法获得224kHz 限制。
你有什么建议吗?