This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54062:安装1-2年后的高故障率、正在寻找其他产品和#39;具有此 IC 的经验、可能的原因。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858329/tps54062-high-failure-rates-after-1-2-yrs-installed-looking-for-others-experience-with-this-ic-possible-cause

器件型号:TPS54062

我有一个使用54062的传感器 PCB、该 PCB 基于大约4年前完成的开关计划设计。 由于最大输入规格为20mA、因此未考虑线性稳压器。

其他规格:

输入电压、24V、

输出电压、12V、

I OUT 为25mA、负载电流类似于电阻、电感可忽略不计、也不会出现向下激增至输出的机会。

在过去4年中、我们安装了大约4K 的这些器件、在前2年几乎没有故障。 相反 、在过去2年的生产中、我所说的故障次数过多。 确切数字尚不可用、但球场为3-4%。 我看到的故障模式(按出现的降序排列)为:

高输入电流、输入钳位至0.6V 至0.7V。 绕过 PTC 只需数秒钟即可使 IC 过热/炸薯条(大多数、数十种)

可预测的输入电流(正常值的两倍14mA),输出完全“导通”,23V 输出(正常值的两倍,因此电流输入)~6

输入电流可忽略不计、输出电压接近0.8V、PH 引脚无输出、~4

-(很少发生)可忽略的输入电流、接近0.3V 的输出电压、PH 引脚上的开关输出(如3个示波器捕获中所示)已连接(重复周期~20uS 时的极低占空比脉冲)。

有什么想法我会如何弄清楚这里发生了什么? 输入 TVS 的最大钳位电压约为44V、因此似乎应防止输入电压超过60V。 欢迎提供任何建议、但 PCB 卖家  

他说过、他想要立即抛弃此 IC、将最大20mA 电流降至依赖线性器件。

 

-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换电路中的 IC 是否解决了该问题?

    您能否提供 BOM 器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在大约5个"已发送输入"故障中更换了 IC、所有这些故障都在 R&R 执行后恢复了正确的功能 在所有情况下、我都会切断 IC 的迹线、以确认短路实际上是由3849引起的。  

    我已将原理图与您会质疑的相关 PN (我猜是什么)一起附在了一起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享:

    1.布局

    2.负载瞬态

    三、PH 引脚稳态波形。

    谢谢:)