请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1205 您好!
我们一直遇到问题、我们怀疑 HS 焊球与 VDD 焊球之间存在电弧。 HS、VDD、LOL、LOH 和 GND 焊球存在可过孔损坏。 我们为高侧 GaN FET 的漏极提供85V 的 VIN。
通过显微镜观察焊球侧面轮廓、我们估计焊球的直径约为310um。
对于 dsBGA 封装上焊球的成品直径、TI 是否提供任何建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.