This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:LMG1205 dsBGA 焊球直径

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859167/lmg1205-lmg1205-dsbga-ball-diameter

器件型号:LMG1205

您好!

我们一直遇到问题、我们怀疑 HS 焊球与 VDD 焊球之间存在电弧。 HS、VDD、LOL、LOH 和 GND 焊球存在可过孔损坏。 我们为高侧 GaN FET 的漏极提供85V 的 VIN。

通过显微镜观察焊球侧面轮廓、我们估计焊球的直径约为310um。

对于 dsBGA 封装上焊球的成品直径、TI 是否提供任何建议?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您深入了解 LMG1205。

    FET 是否损坏? 还是驱动程序只是刻录?

    在 VDD、HS 和 LO 正常运行期间是否有工作波形?

    这是什么应用? 您是否有要审核的 sch 和布局?

    1205的焊球直径介于250um 和280um 之间。 此信息位于 LMG1205数据表的第23页( )

    在高温下、焊球可能会熔化到更大的直径。

    此外,请查看此 DSBGA 应用手册如果您有任何疑问,请告诉我()

    谢谢、