您好!
根据 ULQ2004 -数据表
一个通道的最大输入电压(最大输入电压)被称为5V
您能否提供打开通道所需的最小输入电压(Vin min)电平?
和- 输入引脚中 RB - 10.5K -(内部电阻)的容差是多少?
请尽快提供支持。 谢谢! 预测您的响应!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据 ULQ2004 -数据表
一个通道的最大输入电压(最大输入电压)被称为5V
您能否提供打开通道所需的最小输入电压(Vin min)电平?
和- 输入引脚中 RB - 10.5K -(内部电阻)的容差是多少?
请尽快提供支持。 谢谢! 预测您的响应!
您好、Chandra、
数据表中的规格是在 V_ce =2V 时构建的。 输入或基极上的不同电压、改变集电极上的电流量。
因此、通道"开启"所需的最小电压完全取决于应用。 您需要多少集电极电流以及 V_ce 电压至关重要。 我可以肯定地说、引脚上的最大输入电压为30V、集电极峰值电流为500mA (请参阅图 16表示集电极电流的最大值、具体取决于所使用的通道数)。
Rb 的数据表值考虑了工艺和温度变化。 我们建议在您的设计中使用此值。