This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2004A-Q1:ULQ2004A-Q1

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834072/ulq2004a-q1-ulq2004a-q1

器件型号:ULQ2004A-Q1

您好!

根据 ULQ2004 -数据表

一个通道的最大输入电压(最大输入电压)被称为5V

您能否提供打开通道所需的最小输入电压(Vin min)电平?

和- 输入引脚中 RB - 10.5K -(内部电阻)的容差是多少?  

请尽快提供支持。 谢谢! 预测您的响应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandra、

    数据表中的规格是在 V_ce =2V 时构建的。 输入或基极上的不同电压、改变集电极上的电流量。  

    因此、通道"开启"所需的最小电压完全取决于应用。 您需要多少集电极电流以及 V_ce 电压至关重要。 我可以肯定地说、引脚上的最大输入电压为30V、集电极峰值电流为500mA (请参阅图 16表示集电极电流的最大值、具体取决于所使用的通道数)。

    Rb 的数据表值考虑了工艺和温度变化。 我们建议在您的设计中使用此值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我仍然需要确认 Vin_min -才能开启通道。

    例如-如果 IC = 30mA,VCE = 0.75V, Vin = 4V,Iin 将为240uA。

    在这种情况下,是否有任何计算来定义 Vin Min?  

    如果 Vin < 3V -此通道将不会打开???  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandra、

    虽然我们对开启所需的最大输入电压进行了规格、但由于不同负载条件的变化、我们没有对最小电压进行规格。 我们很难为您的确切条件提供准确的估算值、因此我们建议您测试此器件上的确切条件并查看器件是否导通。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius