请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256302 您好 Tiers:
我 有一些关于 UCC256302 FB 引脚的问题、您能帮助我了解这些问题吗、谢谢
1、 我是否可以在引脚 FB 和 GND 之间添加一个电阻 器以在过载后实现恒定功率?
2、 什么是 ZD4和 R53 (请参见 SCH)效应、我能否将它们移除?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
插孔
我假设您仍然将光耦合器集电极连接到 FB 引脚、并将电阻连接到 GND。 我不确定添加电阻器将实现您所希望的效果。 FB 引脚被设计成直接连接到一个光耦合器。 其工作方式是、当光耦合器改变其从 FB 引脚吸收的电流量时、引脚上内部电流源流向 RFB 的电流量会发生变化。 然后、该电压用于调节工作点以改变输出电压。 添加电阻器将在 FB 引脚上添加恒定负载、因此反馈的工作范围将减小并移位。 它不会仅仅添加您希望的钳位。
ZD4和 R53用作钳位、用于防止光耦合器饱和。 以下应用手册的第5.2节(第8页)详细介绍了此 http://www.ti.com/lit/an/slua836a/slua836a.pdf。 如果您的设计没有足够严重的瞬态导致光耦合器饱和、则可以将其消除。 我们有 http://www.ti.com/tool/PMP21683等示例参考设计
此致、
Eric