This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:UCC256302 FB 引脚

Guru**** 2587145 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834418/ucc256302-ucc256302-fb-pin

器件型号:UCC256302

您好 Tiers:

我 有一些关于 UCC256302 FB 引脚的问题、您能帮助我了解这些问题吗、谢谢

1、 我是否可以在引脚 FB 和 GND 之间添加一个电阻 器以在过载后实现恒定功率?

2、   什么是 ZD4和 R53 (请参见 SCH)效应、我能否将它们移除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔

    我假设您仍然将光耦合器集电极连接到 FB 引脚、并将电阻连接到 GND。 我不确定添加电阻器将实现您所希望的效果。  FB 引脚被设计成直接连接到一个光耦合器。  其工作方式是、当光耦合器改变其从 FB 引脚吸收的电流量时、引脚上内部电流源流向 RFB 的电流量会发生变化。  然后、该电压用于调节工作点以改变输出电压。  添加电阻器将在 FB 引脚上添加恒定负载、因此反馈的工作范围将减小并移位。  它不会仅仅添加您希望的钳位。

    ZD4和 R53用作钳位、用于防止光耦合器饱和。  以下应用手册的第5.2节(第8页)详细介绍了此 http://www.ti.com/lit/an/slua836a/slua836a.pdf。  如果您的设计没有足够严重的瞬态导致光耦合器饱和、则可以将其消除。  我们有 http://www.ti.com/tool/PMP21683等示例参考设计

    此致、

    Eric