This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:器件不会由某些电路板组件启动

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855779/tps560430-the-devices-does-not-start-by-some-of-the-board-assy

器件型号:TPS560430

我有20块由 TPS560430芯片、2.1MHz PFM 版本供电的电路板。

 其中13人在工作,7人不在工作。

 所有20个电路板(PCB 和组件)同时完成。

下面的文件详细介绍了已尝试的操作。

  似乎不工作的芯片具有击穿高侧和低侧 MOSFET 的能力。

我们为什么会遇到这个问题?我们如何解决这个问题?

e2e.ti.com/.../TPS560430_EE959898CF63F08F_.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好

    这是更新后的附件、其中包含更新后的详细信息并翻译成英文。

    感谢 you.e2e.ti.com/.../TPS560430_EE959898CF63F08F_EN.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    1.对于异常电路板,Vin 为响铃。 我同意移除 R51、它的压降过大。 您可以焊接470uF/50V 与 C42并联、以使 Vin 稳定。

    L6的饱和电流是多少? SW 波形与输出波形相同、SW 波形是否测量正确? 您可以通过 SOREMVE C41来尝试一下。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    感谢你的答复。

    我曾尝试移除 C41和所有负载、这不会改变任何东西。

    L6的饱和电流为3A、Bourns SRN6045-100M。

    比较工作组件和非工作组件, 在物理上我没有看到任何不同,所有 PCB、组件和 STM 组件都是相同的批次。

     我清除了 PCB 板上的一个不工作组件和眼图检查、我没有看到任何不同。

    5V 的正常负载小于100mA、或者对于24V 输入、10欧姆电阻对于输入侧不应成为问题。  

     与工作版本相比、我看不到 R51上存在纹波电流。

    因此、我 有点奇怪的是、电流在非工作的 Assy 中流向了什么位置、

     由于5V 负载通过标准独立电源进行了验证、  

    我的问题是、电流从 TPS560430芯片内部的 Vin 流向 GND。

    我将尝试将470uF 电容器从输出侧移至输入侧、以进行另一次尝试、但我不认为这是原因、因为我的第一批 Assy 有100%的合格电路板、第二批 Assy 有13/20的合格电路板。

    我曾担心 PCB 的堆栈、因为我们让芯片在两层 PCB 的不同负载下工作良好、堆栈或 GND 平面不应成为问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    嗯、我确实认为这是外部配置问题。 从您的波形中、我们可以看到 Vin 在振铃。 因此、我建议您考虑我的建议、并希望这有助于解决问题。

    移除 R51。 将470uF/50V 与 C42并联焊接、以使 Vin 稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

     将2个220uF 电容与 C42并联、将 EN 引脚短接至 Vin、从输出侧移除470uF 电容、我们得到的结果如下所示。

      其中、  

     黄色:VIN

    蓝色:EN

    粉色:SW

    深蓝色:输出电压

    电源设置为24V 输出、电流限制为500mA。

    不过,我认为理论上没有什么问题,但有些细节却没有。

    我们还可以进行检查、或者您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

     将2个220uF 电容与 C42并联、将 EN 引脚短接至 Vin、从输出侧移除470uF 电容、我们得到的结果如下所示。

      其中、  

     黄色:VIN

    蓝色:EN

    粉色:SW

    深蓝色:输出电压

    电源设置为24V 输出、电流限制为500mA。

    不过,我认为理论上没有什么问题,但有些细节却没有。

    我们还可以进行检查、或者您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

     将2个220uF 电容与 C42并联、将 EN 引脚短接至 Vin、从输出侧移除470uF 电容、我们得到的结果如下所示。

      其中、  

     黄色:VIN

    蓝色:EN

    粉色:SW

    深蓝色:输出电压

    电源设置为24V 输出、电流限制为500mA。

    不过,我认为理论上没有什么问题,但有些细节却没有。

    我们还可以进行检查、或者您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

     将2个220uF 电容与 C42并联、将 EN 引脚短接至 Vin、从输出侧移除470uF 电容、我们得到的结果如下所示。

      其中、  

     黄色:VIN

    蓝色:EN

    粉色:SW

    深蓝色:输出电压

    电源设置为24V 输出、电流限制为500mA。

    不过,我认为理论上没有什么问题,但有些细节却没有。

    我们还可以进行检查、或者您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

     将2个220uF 电容与 C42并联、将 EN 引脚短接至 Vin、从输出侧移除470uF 电容、我们得到的结果如下所示。

      其中、  

     黄色:VIN

    蓝色:EN

    粉色:SW

    深蓝色:输出电压

    电源设置为24V 输出、电流限制为500mA。

    不过,我认为理论上没有什么问题,但有些细节却没有。

    我们还可以进行检查、或者您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

     将2个220uF 电容与 C42并联、将 EN 引脚短接至 Vin、从输出侧移除470uF 电容、我们得到的结果如下所示。

      其中、  

     黄色:VIN

    蓝色:EN

    粉色:SW

    深蓝色:输出电压

    电源设置为24V 输出、电流限制为500mA。

    不过,我认为理论上没有什么问题,但有些细节却没有。

    我们还可以进行检查、或者您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这很奇怪。

    1. VO 已升至5V,然后 Vin 保持5V 1秒。  除了 TPS560430、是否有任何其他负载连接到电源?

    1秒后、Vo 突然下降。 您是否知道1秒后将运行什么? 在 Vo 上升至5V 后、连接到 Vo 并以1s 的电压运行的器件是否?

    很明显、SW 波形是错误的。 它与 Vo 相同。 我认为您的测量不正确。 SW 是 IC 的引脚6、也可以将探针粘附到 C39或 L6的 SW 节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    我回顾 了我所要求的原始文档(链接:http://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS560430_EE959898CF63F08F_EN.docx)

    如果我们看一下 C-1图片、比较同一批工作组件和非工作组件、我相信原理图和/或布局的设计应该是正确的、否则所有这些组件的问题都会在7/20时出现。

    如果我们查看 C-1皮秒、如果我们使用 R51作为电流传感器、我们将看到对于不工作的组件、Vin 电压可能会下降到大约15~19V 电平(这是 EN 控制的关闭顺序点)、 这意味着此时、流经 R51的电流可能为(24-19) V 至(24-15) V / 10欧姆、约为0.5~0.9A。

    让我们看一下 C-3图2、EN 已上拉、Vin 降至大约5V、这意味着 R51上的24-5=19V、这意味着大约1.9A 穿过 R51。

    如果 TPS 芯片的内部 MOSFET 短路,Vin 和 GND 之间将有一个0.45+0.24欧姆的电阻(在12V 25C 时),请考虑 TPS 的温度应该会变高,Vin 只有大约5V,短路电阻可能会更高。 例如、例如1Ohm、这意味着如果有1.9A 电流通过这两个 MOSFET 流过 Vin 和 GND、则 Vin 和 GND 之间应该有大约2V 的输入。

    TPS 芯片内部的 MOSFET 是否可能在饱和区中无法工作、从而导致此问题?

    在哪种情况下、一些外部信号效应可能会导致短路? 1.9A 是大电流、但尚未达到电感器的 Isat。

    BTW:负载侧由交流/直流电源供电进行测试、该电源在大约0.1A 直流的5V 电压下工作良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    您的分析是正确的、条件是24Vin 保持恒压。 但是、我相信不是。 请参阅 C4.2。  

    IC 应该没有问题、我认为我们应该首先弄清楚输入电源为什么是振铃。  

    在我的最后一个答复中、我建议您使用大电容器来稳定 Vin、但问题仍然存在。 我向您提出了3个问题。

    请发送电子邮件给我:neal-zhang@ti.com 以供进一步讨论。