This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:与上升趋势波形不一致的部分电感电流

Guru**** 2576575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834338/tps61022-a-section-of-inductance-current-that-is-not-consistent-with-the-rising-trend-waveform

器件型号:TPS61022

你(们)好  

在 EVM 电路板测试中、 负载电流约为1.4A、输入电流约为1.7A、VIN=3V、VOUT=3.6V、我们发现 SW 处于高电平时间、图中标记为、在上升趋势的中间有一段电感电流、 这与 SEPC 上的波形不一致。

请帮助检查原因。 区别在于、规格上的输出为3A、输出为1.4A、谢谢!

通过比较 SEPC 上3A 输出端的电感电流和 SW 波形、可以看出、当 SW 为高电平时、电感电流呈下降趋势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melina、

    我是否可以知道 SEPC 的含义? 如何获得图1?

    对于升压转换器、当低侧开关打开时、SW 引脚等于0、电感器上的电压为 Vin、因此能量存储在电感器中。 当低电平开关关断时、高侧开关导通、SW 引脚等于 Vout、电感器上的电压为 Vin-Vo。 由于 Vo 高于 Vin、电感器电流开始下降、直到下一个开关周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    SEPC 表示数据表。从示波器获取的图像。

    蓝色线表示 SW 引脚波形、红线表示使用电流探头测量的电感电流。

    问题是 SW 是高电压、为什么电感电流波形呈上升趋势?它与输入和输出电流有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melina、

    示波器的采样率和电流探针带宽是多少?

    如果带宽不够高、则无法捕获实际电流波形。