请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61022 你(们)好
在 EVM 电路板测试中、 负载电流约为1.4A、输入电流约为1.7A、VIN=3V、VOUT=3.6V、我们发现 SW 处于高电平时间、图中标记为、在上升趋势的中间有一段电感电流、 这与 SEPC 上的波形不一致。
请帮助检查原因。 区别在于、规格上的输出为3A、输出为1.4A、谢谢!
通过比较 SEPC 上3A 输出端的电感电流和 SW 波形、可以看出、当 SW 为高电平时、电感电流呈下降趋势。