This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:医疗开关模式电源(SMPS)

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC28180, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858061/ucc28180-medical-switch-mode-power-supply-smps

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:UCC256404UCC28056

您好!

我想构建医疗 SMPS (II 类)。 要求如下:

输入电压 90-264 VAC
输入频率 47-63 Hz
输出电压 24V  
输出电流 4A

我搜索了一些器件并找到了 TI TIDA 系列。 因此、我认为我需要使用 PFC (CCM 或 DCM)、HB LCC 和同步整流器控制器。 (当然还有 MOSFET、但我尚未搜索)

我打算使用 UCC28180D PFC、UC25630-3DDBT 或 UCC256404 LLC 谐振控制器和 UCC24612-2DBVR 或 UCC24636DBVR 同步整流器控制器。  

对于此要求、我可以使用它们、还是推荐其他控制器?

不幸的是、价格很重要。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Foras:

    您能否列出 PFC 的 ithd 和 PF 要求?  

    (CCM)ucc28180,和 CRM(UCC28056)PFC 控制器,UCC28056比 UCC28180便宜两者都可以实现大约10%的 ithd。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我无法测量 ithd。

    它是医疗 SMPS、因此必须具有低 EMI/EMC 并必须通过 II 类标准。 我之所以选择 CCM IC、是因为我在30W 以上的功率下读取 CCM 优于 DCM/TM、但如果您告诉 CRM 优于 CRM、我可以使用它。

    我正在努力构建医疗 SMPS (II 类)、其优点是价格低廉、质量上乘。 但重要的是质量、因此我可以稍微增加预算。

    此致、  

    Gökhan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Foras:

    如果您有一个良好的输入 EMI 滤波器电路、UCC28180和 UCC28056都应该能够满足您的要求。

    UCC28056具有更低的待机功耗和更低的成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的参与、因此我可以使用 UCC28056。 其他控制器如何? 您能不能建议使用一个良好的输入 EMI 滤波器电路?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Foras:

    TI 网站上提供了如此多的参考设计和测试报告。

    我建议您比较不同的参考设计、以查看哪种设计适合您。

    对于 UCC28180参考设计、您可以在以下链接中找到:

    http://www.ti.com/product/UCC28180/toolssoftware

    对于 UCC28056参考设计、您可以在以下链接中找到:

    http://www.ti.com/product/UCC28056/toolssoftware