请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z60 工具/软件:Code Composer Studio
您好、Onyx:
1、根据您的描述、我的电流热系数默认为系数、我的电流 NTC 和二源 NTC 均为10K NTC。 这意味着我可以在当前 FW 中使用这两个 NTC。 对吧?
2、如果我使用默认热系数、市场上会有不同的10K NTC。 即使 R 公差和 B 公差相同、R/T 表也存在一些差异。 如何选择一个来提高 FG 中的温度读数精度(使用 NTC 和默认系数)? 我只想知道如何选择 NTC 的标准。
谢谢!