This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561208:输出电压纹波。

Guru**** 2390835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856382/tps561208-ripple-in-output-voltage

器件型号:TPS561208

您好!

对于 TPS561208器件、当输入电压为12V、所需输出电压= 5V、L = 4.7uH、Cout = 47uF、Iout = 50mA 时、在 EVM 板上执行测试时、在 PWM 频率变化的输出电压中会出现纹波。

TINA TI (随附)原理图为:

e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_3796613_5F00_286.tsc

输出是  

但是、在 EVM 上进行测试时、观察到以下输出电压和 PWM 波形:

1.如上所示、更改 PWM 频率的原因是什么?

如何减少输出纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从波形中可以看出、系统不稳定、您在 EVM 上做了哪些更改?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否已解决?

    肖恩